This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022变压器设计计算表

Guru**** 2570365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736462/lm5022-lm5022-transformer-design-calculation-sheet

器件型号:LM5022

大家好、:大家好

我有一个项目、如下所示:

输入:30V 直流或90~264V 交流

输出:24V1.6A

PMP7760为30V~800V 输入、与我的项目参数类似、

 所有设计 均遵循 PMP7760、但当我将输入设置为30V 时、
输出只能加载 CC=500mA、如果 CC>500mA、Vout 很快就会下降到20V 以下、
我查看 PMP7760测试报告、当输入为30V 时、PMP7760负载 CC=500mA、


我已将变压器调整为 LP = 5.8mH NP:NS = 1:8  NP:NAUX = 1:8,、但问题仍然存在。
我将感测电阻降低了3倍,但没有明显的改进。
当输入为30V 和90~264V 交流时、我需要 CC1.5A、您有什么建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您使用 LM5022。 您是否使用了 BOM 中指定的同一变压器 G094215LF? 您还可以发送 COMP 和 SW 的示波器截图吗?

    BR、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    我看到您过去曾发布过这方面的内容。
    e2e.ti.com/.../704064

    原理图是否仍然与之前提供的原理图相匹配? 检查是否为限流的最佳方法是使用短接地引线测量 CS 引脚电压。 这将使您能够查看器件是否已进入电流限制。

    另请检查 LO 引脚电压、以确保栅极驱动器占空比不超过90%的最大占空比。 我认为变压器所选匝数比可能会发生这种情况。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Garrett、我将再次尝试改变匝数比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    很抱歉再次打扰您, 问题仍未解决。

    请帮您提供 LM5022设计工具。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我们目前没有用于 LM5022的设计工具。 我们的团队将在未来创建一个。

    我读了这条轨迹、我们的变压器匝数比似乎不正确。 您是指 NP:Ns=1:8? 或者它实际上是8:1? 是的、您复制了 PMP7760、但看起来您已更改为另一个变压器(通过说您将电感增加到5mH)。 您能否仔细检查变压器极性? 如果一个绕组极性相反、您基本上将电路更改为正向转换器、即使您将电流感应电阻器降低多次、它也不会达到电流限制。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。