主题中讨论的其他器件: BQ25896、 BQ25606、 BQ24195L
您好!
我们正在为我们的应用器件设计电池充电器、我们计划使用 BQ24070器件
让我向您提出我的要求
- 输入适配器电压为5V 至12V。
- 我想为3.7V 锂聚合物电池充电并为系统供电。 OUT 引脚连接到宽范围稳压器、该稳压器在输入侧(系统负载)需要1.25A 电流
但是、对于此 IC 的设计方面存在一些问题/疑问
- 其额定输出电压调节为4.4V 的输出电压。 我的疑问是、该 IC 是否为所有适配器输入电压(在我的案例中为其12V 适配器)产生稳压输出(4.4)、以及在生成稳压电压时该引脚(OUT 引脚)支持的输出电流是多少。请建议使用。
- 当没有外部适配器时、该 IC 是否能够提供相同的4.4V 稳压输出电压、等等; 当只有3.7V 电池时、OUT 引脚上的电压是多少?OUT 引脚上是否会出现电池电压、或者甚至电池电压也会被调节至4.4V? 请澄清
- DPPM 电压的用途是什么? 如何为我的应用设置它? 请建议
- 在最初的情况下、只有电池连接到系统并由电池本身供电、现在、如果我连接外部12V 适配器、是否会有任何切换过延迟?
- 我在应用中未使用 USB 输入、因此应该将什么连接到 ISET2引脚?
- 如果 CE 引脚保持悬空、会发生什么情况?
请尽快解决此问题
此致、
Ashok