This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ28Z610:如何从 Linux 用户空间重新刷新 BQ28Z610固件

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742128/linux-bq28z610-how-to-reflash-bq28z610-firmware-from-linux-userspace

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:Linux

大家好!

 不过、我有一个看似微不足道的问题、但我没有找到答案。  

我们打算  在我们的设计中使用 BQ28Z610、并希望重新刷新所有监测计、使其具有与 Linux 相同的固件(v0.20)。 实际上、能够从 Linux 中实现它更是一项必须做的事情。 在重新刷新之后、如果相关、我们打算从更简单的 Cortex-M MCU 访问它。

我们可以从 bqStudio (仅适用于 AFAIR、Windows)重新刷新监测计、不会有任何困难、但遗憾的是、在生产过程中、我们需要在 Linux 主机上执行该操作、因为固件相当大、无法将其放入 MCU 的存储器中。

经过一些研究、我偶然发现了 bqtool、它看起来 很有希望 、但 git 存储库似乎被放弃了。 我想知道我们是否可以修改这部分软件以便与较新的 BQ28X 系列配合使用?

对这种情况的任何评论都将不胜感激。 基本上、我们希望在生产站点将黄金映像刷写到我们的器件中、在该生产站点中、使用 bqStudio 的 Windows 会成为生产线上的严重瓶颈、我们首先不希望出现这种瓶颈。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。 但是、我们没有特定的工具可用于此目的。 只需将监测计置于 FW 程序模式并对 srec 文件进行批量写入(块写入)即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Batt"]

    是的、您可以。 但是、我们没有特定的工具可用于此目的。 只需将监测计置于 FW 程序模式并对 srec 文件进行批量写入(块写入)即可。

    [/报价]
    感谢您的快速回答! 如果您可以指向数据表或技术参考中的相关页面、这将非常有用。 请详细说明该过程吗? 我们已经可以读取电压、器件名称并发送简单的命令(AltManufacturerAccess 等)、但我不太清楚如何以及在何处为内部 MCU 写入固件。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、问题是我们没有现成的公共应用手册。 我们正在研究其中一个。 但同时、如果在对 FW 进行编程时使用 bqstudio 和监听器、则初始命令是 FW 更新模式命令。 我将尝试获得留出空间以获得注释、但在此之前、我的建议应该能帮助您解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Batt ]实际上、问题是我们没有现成的公共应用手册。 我们正在研究其中一个。 但同时、如果 在对 FW 进行编程时使用 bqstudioand 嗅探器、则初始命令是 FW 更新模式命令。 我将尝试获得留出空间以获得注释、但在此之前、我的建议应该能帮助您解决问题。

    [/报价]

    我希望您能得到间隙、否则我们需要对这部分协议进行逆向工程。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、让我们以私人方式来接管它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有关于公共说明的任何更新? 我在两周内没有收到任何反馈。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Georgii、

    不幸的是、这类要求文书工作和权限的事情需要时间。 我将您的邮件保密。 我将在得到批准后立即回复。