This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28180:Ucc28180

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741751/webench-tools-ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 800W 交流工业电源在进行5引脚和6引脚 短路测试时选择了 PFC 模块和 PFC 中的 UCC28180,因为输出过压导致输出电容器泄漏和损坏,因此 我希望让 TI 帮助分析电容器泄漏的机制, 是否有措施避免过压损坏;

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28180-Pin-Faults.xlsHelloFrank、

    所附的是我们预期通过 UCC28180获得的引脚故障结果

    如果您将引脚5和引脚6短接、则 VCOMP 会将 VSENSE 拉至0V。 这将导致开环保护特性、从而关闭 UCC28180。

    您是否说这不会发生???

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复、当引脚5和 PIN6短路时、UCC28180关闭、但输出电容器损坏、您能不能建议输出电容器损坏的原因? 我想、当 IC 关断时、MOSFET 会立即关断、从而导致总线电压过大、从而导致电容器损坏、如果是、您是否有人建议避免损坏? 例如、增加了 RCD 的吸收电路、并选择了高电压电容;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您能否提供 VSENSE 到0V 的波形和总线电压的波形? 您能否提供电路图? 因为客户告知我5引脚和6引脚短路时、Ucc28180没有关断;所以、输出损坏;
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    这些测试没有示波器波形。
    该测试作为标准测试在 UCC28180 EVM 上执行、结果记录在 Excel 表中。
    如果您的客户在本次测试中获得过压、则他所能做的就是通过使用外部电路测量输出并在输出超过设定过压时强制 VSENSE 为低电平来提供外部过压关断。 这将关闭 PFC 的栅极驱动。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jhon:
    感谢您的支持、我想知道为什么当5引脚和6引脚短路时、ucc28180没有关闭? 您能不能帮助分析导致芯片不关断的原因吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    如果没有比您提供的信息更多的信息、我无法告诉您为什么 TI 会获得与您不同的结果。
    您是否具有所遵循的测试程序以及一些在条件前后显示的示波器波形?
    异常测试的目的是检查并查看故障情况下发生的情况。 如果结果是不安全的工作条件、则电路设计人员需要构建一个电路、该电路将会超过不安全条件。 实际上、这意味着系统具有安全备份。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我将关闭此帖子、因为在近3周内没有新的通信。
    如果您有其他问题、请打开新帖子。
    此致
    John