This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 香料 μ C/UCC2897A:TINA 香料 μ C/UCC2897A:TINA 香料 μ C/UCC2897A:

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737126/tina-ucc2897a-tina-ucc2897a-tina-ucc2897a

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

UCC2897A 能否在 PFM 上工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您能解释一下 PFM 是什么意思吗?
    这将帮助我们更好地了解您的设计要求
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    PFM 表示无固定频率 PWM。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2311.slum606-1015-150KHz--noloop.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此方案可在重负载条件下仿真主开关上的 ZVS、但在轻负载条件下 ZVS 失败。


    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slua532.pdfHiAndy、

    我对延迟响应感到抱歉。 UCC2897A 是一款固定频率 PWM 控制器、我不知道有任何使用可变频率的应用。 有一份应用报告(SLUA532) 描述了所连接的 UCC2897A 的突发模式操作。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    突发模式在无负载、非中等负载或轻负载时运行。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    是的、对于任何 PWM 控制器、您都会遇到开关脉冲非常窄或没有开关脉冲的情况、因为误差放大器的输出非常低。 空载时、输出电压处于或略高于其设定值、因此您将看到一些没有开关的时钟周期。 这会导致突发模式、但这不是 UCC2897A 架构的一项功能。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andy <
    我将关闭此主题、因为我认为问题已得到解答。
    如果您有其他问题、请发布新条目。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    近3周内没有新信息、因此我将关闭此问题。
    如果您有任何其他疑问、请打开新主题帖。
    此致
    John