This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:模块具有电流限制断续模式时的加电逻辑

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741642/ucc39002-power-up-logic-when-modules-have-current-limit-hiccup-mode

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002

您好!

我使用 UCC39002评估板来控制两个+12V 砖型。 如果两个砖型的电流限制为100ms 重试、则在接近满负载的情况下启动、那么什么会阻止一个模块进入电流限制断续模式、进而强制将满电流施加到另一个模块、该模块也会进入间断模式? 这就是我现在启动时的情况。 在满载的70%到80%时、共享是正常的、启动是正常的。 当负载大于此值时、我输入一个永久断续电流限制、该限制似乎只有在我移除负载并重新加电后才能自行解决。

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    UCC39002具有一个启动逻辑、此逻辑禁用电流共享并且负载共享模块被强制共享最大电流。
    在您的情况下、这会导致+12V 电源过流。
    UCC39002/1不会在启动时禁用负载共享、因此您应该尝试使用此器件。
    或者、您可以增加+12V 电源的软启动时间、以便系统在启动时逐渐进入最大负载。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们使用的是采用 PDIP 封装的评估板。 我没有看到此封装的/1选项。 29002/1不是 PDIP。 UCC39002/1是否提供样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、
    正如您所说的、UCC29002/1不采用 DIP 封装、但为了进行测试、可以将表面贴装封装焊接到 DIP 焊盘中。
    您可以在此处获取此器件的样片:
    store.ti.com/.../1.aspx

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我的错误是、我刚刚意识到评估板具有 SOIC、因此我可以使用29002/1。 我只是点了一些尝试。 我将发布这是否阻止了电流限制断续模式发生的结果。 至于您的其他建议、遗憾的是、要控制的砖型没有软启动选项。 它们是仅具有输入电压、使能和输出/感应引脚的标准1/8样式砖型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、
    由于在3周内没有新的信息,我将继续并结束这一帖子。
    如果您有任何其他问题、请打开新帖子
    此致
    John