This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:进行 UCC2897A 低温测试时、钳位 P-MOS 波形 isn#39;t RIGHT

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741579/ucc2897a-the-clamp-p-mos-waveform-isn-t-right-when-do-the-tests-of-ucc2897a-low-temperature

器件型号:UCC2897A

您好,团队

我的客户现在正在使用 UCC2897A。 当它们进行低温测试-30°C,时、波形是怪异的。 黄色是 P-MOS 的 Vgs、绿色是 P-Mos 的 Vds。 蓝色是 VDD、红色是 VSS。

显示了奇怪的波形。 当 VCC 触发 UVLO 时、P-MOS 应该没有驱动信号。 驱动电压为4~5V。

请帮您检查问题的原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    我们的产品专家将于明天回复您。

    同时、您能否澄清您正在测试的内容? VDD 似乎正在降至 UVLO 关闭以下(但我们需要更准确的测量值来确认)。 您是否有意将 VDD 降低至低于 UVLO 关断状态、以观察关断行为是什么样的?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这种情况非常紧急。 您能帮助让团队今天回复我吗? 谢谢。

    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    UCC2897A 的额定工作温度低至-40C、因此如果设计在-30C 时出现错误、则电路设计会出现问题。
    为了帮助您调试问题、我们需要知道:
    (1)原理图
    (2)物料清单
    (3)测试程序。

    您是否有此信息?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    由于在3个多星期内没有对这篇文章作出任何反应,我将结束这一问题。
    如果您有其他问题、请打开新帖子
    此致
    John