This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:EN 引脚上的最大源阻抗

Guru**** 2568135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPSM82480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739387/tps62740-maximum-source-impedance-on-the-en-pin

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件: TPSM82480

您好!

您能否告知我们 TPS62740的使能引脚上允许的最大源阻抗是多少?  我想使用一个10 M 上拉电阻器、以便在将器件置于运输模式时能够最大限度地减小泄漏电流。  3.6V 电池时的10M 电阻会产生360nA 的泄漏电流。

从数据表中、第5页显示了输入偏置电流为25nA。  因此、如果上拉电阻为10M、则会导致0.25V 的压降、从而在电池电压至少为1.35V 时满足 VIH。

对于该上拉电阻、我还需要考虑其他因素吗?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我很高兴为您提供支持。

    我不是真的理解您描述的配置。 请您起草并分享原理图表示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    感谢您回来。  我在这里附上了一个原理图。  在此原理图中、R1为1 MOhm。  当跳线出现时、直流/直流转换器被禁用。  移除跳线后、直流/直流转换器将启用。  当有跳线时、我正在尝试最大程度地减少通过 R1的泄漏。  R1的最大允许值是多少?  我可以使用10欧姆电阻器代替1欧姆电阻器吗?  如果使用高阻值电阻器、是否存在任何寄生泄漏和/或噪声问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    已理解... 它也适用于10 Mohm、但我发现由于容差(我想您需要20%的容差)、它有点危险。
    是否可以选择使用另一根跳线而不是 R1,以便您也可以安装它们? 这些机械跳线还是焊点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    该跳线旨在用作外部连接的跳线。 有几个用途。 一个用途是"开-关"开关。 另一个目的是将设备置于"运输"模式、以便产品可以在货架上放置一段时间。 这些产品包含一个与电子器件封装在一起的原电池。 因此、封装后内部不能访问任何内容。

    我认为默认条件应该是设备处于"关闭"状态。 也就是说、在没有物理连接的情况下、器件默认处于关闭状态。 这将建议在使能引脚上使用下拉电阻、而不是上拉电阻。 但是、为了解决安全问题、我尝试不要暴露任何可能导致故障条件的连接、如果它们意外地相互短路、则会导致高放电电流。 任何暴露的连接都需要限制电流。 因此、在外部连接器上曝光+BATT 需要小心、这样它就不会导致故障和/或电池意外放电。

    感谢您的反馈、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    我想外部暴露连接也存在静态问题。 我想应该有一个带有使能引脚的串联电阻器来大大减少静态放电电流?

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    这样的东西呢?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    很抱歉耽误你的时间。 我认为这可能会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    我认为您建议的其他部分不适合... Iq 对于我的电池供电型物联网应用而言非常高。

    关于 TPS62740、我观察到一些相关的行为。  目前、EN 引脚上有一个1 Mohm 上拉电阻器。  如果我短暂地将 EN 引脚接地、然后将其释放、则输出将关断、不会再次启动。  器件似乎在关闭状态下锁存。  当它处于此状态时、将 EN 接地并释放它少于大约3秒不会启用输出。  这表明、EN 引脚存在某种内部延迟、会阻止器件启动。  我在文档中找不到有关此"功能"的任何内容。  您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

    此外、我还多次注意到、当有人用手靠近电路时、设备似乎会随机掉出。  我认为所发生的情况是人体静电会影响使能引脚并导致器件掉电。  您能否确认这是否是此组件的问题并建议缓解措施?  

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如果您提到 TPSM82480、这是我的自动签名的一部分、您可以在我的每篇文章中找到它。

    回到您的问题、我们是否仍在下面讨论此配置?

    如何临时将 EN 引脚接地?

    您是否在 EN 上保持跳线与该接地的连接?

    能否在 EN 接地之前、期间和之后检查输入电流?