This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53314:TPS53314高侧 MOS 最大额定值

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739917/tps53314-tps53314-high-side-mos-max-rating

器件型号:TPS53314

您好、E2E、

您能否提供 高侧 MOS 的最大额定值(反复出现瞬态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E、

    有人可以回答高侧 FET 上的电压栅?

    我们使用 Vin - LL 获取  高侧 FET 上的电压信号。

    客户的标准是高侧 FET 电压分压器降额80%。

    我们尝试采用 Vin、abs=17V。 因此、在80%降额后、它变为13.6V。

    我们知道、在低侧转盘打开时会出现一些尖峰。

    这意味着 可以在 LL 引脚上观察到负尖峰电压。

    在 Vin - LL 之后、我们可以看到 峰值电压高于13.6V。

    总之、我们想知道高侧 FET 上的电压指南针额定值或如何解决这个问题。

    工作条件为12Vin、0.9Vout、1.0Vout、1.5Vout、1.8Vout、 等等。

    期待团队尽快做出响应。

    BR、

    Jason

    但是、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已经通过电子邮件得到了解答、但我将更新此帖子并将其关闭以供将来参考。 高侧 FET 的绝对最大额定值可从 VIN 17V 最大额定值和 LL -7V 最小额定值中找到。 这可在 HS FET 上提供最大24V 的绝对电压。