This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:辅助电源

Guru**** 1434350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740698/tps23750-aux-power

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS23753A

我们将 TPS23750用作输出功率为12.5VDC 的非隔离式设计。  我们还使用 ORing 选项3的器件辅助电源(直接进入 PoE 电源转换器的输出侧的电源)。  

如果我仅使用辅助电源为器件供电、则一切都可以正常工作、直到我将电压提高到12.8V、其中电流跳变为30mA。  我还有一个 TPS23750评估板、我看到电流在12.8V 左右也发生了同样的变化   

几个问题:  

 -如果使用 ORing 选项3、是否允许从辅助电源供电的最大电压?

 -如果使用13 VDC 从外部为器件供电、是否有损坏 PoE 电路的风险?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在继续之前、您能否更清楚地说明您的输出电压和电流要求? 此外、您是否考虑过 TPS23753A? 我们提供了多种经过测试和优化的非隔离式参考设计、其中采用了 TPS23753A、您可以免费复制。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、感谢您的回答。   

    我们将输出12.4VDC、电流输出为0.7A。 我喜欢 TPS23750使用非隔离式设计所需的简化电路、因此我们计划粘附当前器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您在哪里看到30mA 电流跳变? (转换器的输入、输出到负载等)

    尝试相同的条件、但在转换器的输出端使用二极管。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、这是灌入30mA 电流的转换器。  查看数据表、它没有提到直接在转换器输出端供电有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    如果没有二极管、则正电源轨的电压将提高0.3V。 稳压器认为它是0.3V 的稳压输出、因此它会导通 FET、将电流灌入负轨上的电感器。

    SLVA306A 的第3.4节规定、适配器电压必须小于 PoE 输出电压、以防止电源向后流动。 这适用于降压和反激式。 对于应用手册中的反激式、我们建议关闭同步整流器。 在降压转换器中、我们需要使用二极管或负载开关。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经对这个问题进行了更多的研究、并发现了以下几点:

     -当我仅通过辅助电源为设备供电时,当输入电源超过12.8 VDC 时,TPS23750将尝试进入分类模式, 因此、TPS23750的内部10V 稳压器已启用、可在 RClass 上提供10VDC、这正是我的电流来自的地方。

    我的 RClass 电阻器具有足够高的额定功率、因此它不会因永久处于分类模式而受到不利影响。  我现在的问题是、如果器件保持在分类模式(提供27mA 的超出分类的电流)、那么 TPS23750的内部10V 稳压器是否会受到损害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    保持分类将降低您的效率、并可能导致器件温度升高、但不应损坏 IC。

    我们建议使用 TPS23753A、以便 APD 引脚可用于关闭 PD 控制器的 PoE 部分、并为适配器提供优先级。

    有关使用 TPS23753A 实现 OR-ing 的更多详细信息、请参阅我们的应用手册 :www.ti.com/.../slva306a.pdf

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师