This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:TI 认为已解决 LM2678:LM2678SX-5.0/NOPB 应输出+5.0VDC

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678, LM73605, LM22678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741964/lm2678-ti-thinks-resolved-lm2678-lm2678sx-5-0-nopb-is-supposed-to-output-5-0-vdc

器件型号:LM2678

大家好
问候!!!!!!
我们已经设计了使用 LM2678-5.0的5A 开关。
输入最大 电压:- 30V 直流、使用电池组
请参阅随附的原理图设计照片。

无论是否需要有关主要组件选择的建议、请查看以下组件规格。

电感器器件型号:-制造商 否:SER2918H-223KL 22 μ A/28A 或 MSS1210-22MED/6.7A

请建议哪个电感器器器件将为我们的开关使用满。我们需要5V/5A 恒定输出。
提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardik、

    由于饱和电流可轻松高于 LM2678的电流限制值、因此 SER2918H-223KL 22uH 看起来更好。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 认为、由于结温过高、LM2678将不支持您的规格。

    LM22678应该正常。  或 LM73605、最大输入电压为30V、也是可以的。

    我在这里发布了两个 Webench 设计。

    e2e.ti.com/.../0116.WebenchReportsServlet.pdf

    e2e.ti.com/.../4174.WebenchReportsServlet2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢您的快速响应。

    我们还需要一个帮助、请根据  我们  的要求来符合此 IC LM2678、无论是否适用、请参阅以下规格。


    请考虑我们的电池电压是否从24V 或20V 输出电压降低30V、没有变化

    1)输入最大电压:-30V (来自锂铁电池组)  

    2)输出电压为5V/5A 直流 恒定电压、并且根据 我们的要求准确无误   

    请提供您对相同问题的宝贵意见

    提前感谢您  

    此致、

    哈迪克·贾尼   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    非常感谢您的输入。
    请详细说明 LM2678不支持我们的要求、请参阅以下规格。
    我们还需要一个帮助、请根据我们的要求来符合此 IC LM2678、无论是否适用、请参阅以下规格。

    请考虑我们的电池电压从24V 或20V 输出降低30V 是否不变

    1)输入最大电压:-30V (来自锂铁电池组)

    2)输出电压为5V/5A 直流恒定电压、并且根据我们的要求准确无误

    请提供您对相同问题的宝贵意见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Webench、如果您可以将输入电压范围安排在12V 至24V 之间、则 LM2678应该正常。

    我已连接 Webench 设计。

    请随时使用 Webench 来满足您的要求。

    e2e.ti.com/.../0447.WebenchReportsServlet.pdf