This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897:slua535.pdf 的 Excel 文件

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS23754, PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741373/ucc2897-excel-file-for-slua535-pdf

器件型号:UCC2897
主题中讨论的其他器件: TPS23754、 PMP9563、

尊敬的先生:

这是 WNC 的 Gordon Liu。

我将研究  slua535.pdf 上有关正向拓扑的文档。

我尝试重复 slua535.pdf 的公式,但不起作用。

该文档不显示如何设置的参数。

您能否共享 slua535.pdf 的 Excel ?

BRS、

刘高德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、
    感谢您关注 TI UCC2897A。 我正在检查我们是否有这份文件、这将需要几天的时间。 我获得结果后,我将向您提供反馈。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    很遗憾、我们没有此 Excel 文件 slua535。

    如需参考、您可以查看 UCC2897A Excel 文件。 我已附在这里。 希望它对 you.e2e.ti.com/.../sluc662a.zip 有所帮助

    有关此拓扑的更多信息、请参阅 UCC2897A 下的以下链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的 Excel 文件、但它的方程是过时的(行 H、I、K、L、M)。

    我需要使用 slua535.pdf 检查方程式。

    请 共享您的 Excel 文件密码。

    BRS、

    刘高德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、
    很抱歉错过密码。 它是:ucc2897a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您的 Execel 文件对我非常有用、但 TI FAE 建议 TPS23754设计正向架构(PMP9563_revA_SH2.SchDoc)。
    UCC2897检查与 TPS23754不同。
    您能否共享 Excel 文件的计算工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、
    您可以通过该链接查找所需内容。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    该工具(PoE_PD_EfficiencyCalculator.xlsx)仅用于简单计算效率。

    您是否 使用"SLUC662.xlsx"格式来计算 TPS23754的钙化?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gordon,ä n

    TPS23754与 UCC2897A 不同、因此不能使用 SLUC662。 作为参考,您可以看到参考设计 PMP6659,它是 TPS23754系列产品。
    您可以使用 TPS23754创建新帖子吗? 通过这种方式、您可以找到合适的人来回答您的问题、谢谢。