主题中讨论的其他器件:CSD87331Q3D
我 将 TPS65086401RSKR 用于我的 Zynq UltraScale+板。
当上电且 CTL1为3.3V 时、以下电压列表保持稳定。
VSYS=12V
LDO5=5V
LDO3P3=3.3V
Buck2=0.85V
BUCK1 = 1.8V
LDOA2=1.2V
LDOA1=1.8V
BUCK6=1.5V (CTL2=1、CTL3=1)
但 GPO1变为300us 脉冲、VOH=3.3V、VOL=0V (CTL6短接到 GPO1)。
当 GPO1脉冲变为高电平时、同时 BUCK4电压仅上升至1V。
当 GPO1脉冲变为低电平时、 同时 BUCK4电压缓慢下降至0V。
我想知道 BUCK4的电容是否较大、在300us 后 PMIC 是否会将其视为电源故障?
我检查 BUCK4到 GND 之间的电阻是否约为1.7k 欧姆。
谢谢!