This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738375/tps65094-tps65094

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好:

我现在使用了 IPGUI 来实现 TPS650942 (Apollo Lake 平台)、但我不 知道如何配置此芯片、因此如果您知道如何配置该芯片或拥有配置项目文件。请与我分享。非常感谢!!

我的电子邮件 :shiyanlin@speed-clouds.com  此致。

SHI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI、

    TPS650942在出厂时已编程了数据表中所述的所有设置。 无需配置即可使器件按所述工作。

    如果要调整任何设置、可通过使用"register map"选项卡或"register controls"选项卡向器件发送 I2C 命令来完成此操作。 有关寄存器映射的完整说明、请参阅数据表的第6.7节。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢    您的快速 回复。

    当我 调试测试卡时。我发现 TPS650942 BUCK2始终为 0V、因此 我怀疑芯片 没有编程。

    问题在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI、

    Buck2默认为0V。 处理器在启动后设置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    听从您的意见。根据数据表(TPS65094) 6.4.5-电源定序和 VR 控制、我发现 了一个奇怪的现象、信号 RSMRSTB 很高 、但当我连接到 SOC-RSMRST_B 引脚时。该 RSMRSTB  信号 发生  了电击规律性、其他降压也发生  了电击规律性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI、

    发生这种情况后、您可以尝试读取 OFFONSRC、PWR_FAULT_STATUS1和 PWR_FAULT_STATUS2寄存器吗? 这是判断导致问题的原因的最佳方法。

    如果您无法读取这些寄存器、那么我将获得每个电源轨与 RSMRSTB 信号的特写图、因此我们可以尝试缩小哪个电源轨的范围、如果有任何电压轨会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好 Nick  

       在下图中、我使用了2任何读取 OFFONSRC、PWR_FAULT_STATUS1、PWR_FAULT_STATUS2寄存器  

    运营中心:

     PWR_FAULT_STATUS1:

    PWR_FAULT_STATUS2:

    因此 、OCP, CRITTEMP 是    问题的关键  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI、

    PMIC 报告的内容有两个。

    1.主机已关闭 PMIC。
    2. PMIC 由于 UVLO 而关闭。

    您的问题应该是这两件事之一。 您可以尝试向 OFFONSRC 寄存器写入"0C"来清除这些位、然后在问题出现后再次尝试读取、这样我们就可以看到这两个位中的哪一个位是由于这个问题而被置位的。 如果它被主机关闭、那么您应该检查 PMICEN 引脚、如果它被 UVLO 关闭、您应该检查 VSYS 引脚。

    您检查的其他两个寄存器是 PWR_FAULT_MASKx 寄存器、而不是 PWR_FAULT_STATUSx 寄存器、因此不会向我们提供导致关断的原因信息。 但是、由于 ONOFFSRC 寄存器未报告电源故障、PWR_FAULT_STATUSx 寄存器无论如何应仅为"00"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick。

    1.我将"0C"写入 OFFONRC 寄存器以将这些位清零、 然后读取该 寄存器、值变为"00"。  VSYS 引脚始终为12.9V (直流电源输入)、PMICEN 引脚始终为3.3V (由 CPLD 控制)。但当我复位 CPLD PMICEN 0->1并 读取该 寄存  器时、值变为"08"

    PWR_FAULT_MASK1 :

    PWR_FAULT_MASK2:

    我想 知道 正常 的配置 信息吗?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI、

    复位 CPLD 后、我希望 OFFONSRC 寄存器为"08"。 但是、如果所有 OFFONSRC 寄存器都在报告、即使在您看到问题出现后、这也意味着某种情况会导致 PMICEN 引脚定期拉低(根据您发送的示波器截图、大约每隔145ms 一次)。

    TPS650942的正常配置应该已经在器件上。 此处显示的 PWR_FAULT_MASK 寄存器具有正确的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    当我 更改另 一个主板时,RSMRSTB   每隔145ms 就没有出现 根据 数据表  6.4.5.1冷启动 电源序列更改,。 信号 SLP_S4B 始终为"0V",

    我正在通过读取寄存器查找原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI、

    听起来这一新问题可能是焊料连接不良。 如果您可以使 SLP_S4B 再次工作、我会尝试在闪存映像工具中检查电源轨3 SVID 设置。 应将其设置为 I2C。 我认为您的处理器可能未设置 BUCK2电压、因此它会重置 PMIC 以尝试解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI、

    是否有关于此问题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    感谢您的关注。今天我们 将其发送到 PCB 工厂 进行重新焊接。并进行了重新焊接。很棒 、我还没有发现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI、

    没问题。 请告诉我、当您将电路板放回时、您会发现什么。 如果我有一段时间没有听到任何声音、我将签入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请告诉我电子邮件地址。 我想发送原理图并 估计 它是否合理?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI、

    我将向您发送一个朋友请求、并以这种方式向您发送我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI、

    由于我们已将此脱机、我将关闭此线程。

    谢谢、
    Nick