工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的
我的设计是 VIN=18~72V、VOUT=12v、ILOAD=3A。
LM5088-2 :
RES 引脚通常连接到外部电容器 、该电容器设置断续模式电流限制的时序。 我将22nf 连接 到 GND, LM5088-2以0 LOAD 正常启动,然后保持上电,缓慢地使满负载 正常,但在之后关闭电源, 然后加电,以0.1A 的电流启动或满负载 不起作用。 我将 RES 引脚电容器 22nf 更改为 10uf、 满负载启动正常。
此外、我还检查 了应用手册1913 LM5088评估板、RES 引脚电容器为22nf。
1.我想知道 我的演示板为什么不工作, 通过 RES 引脚电容器 22nf? 以及如何 计算 res 电容器?
2. SW RC 缓冲 器网络,如 应用手册1913 LM5088评估板 R6 (5.1欧姆)和 C20 (1000pF), 我 删除了 R6 、VIN=30V, 在 SW 引脚上交替发出宽窄脉冲,高于30V 或低于30V,SW 通常为方波。 为什么?
我的设计 演示板 , RC 缓冲 器网络 R6 (5.1欧姆) 工作非常热,温度高达80°C ( 25°C 环境温度 测试)。 为什么? 我只需测试 R6的 rms 为1.03V,然后计算 功耗为1.03*1.03/5.1=0.208W, R6 (标称功率值为2W),为什么这么热?