This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2350:输出功率随直流/直流电源波动

Guru**** 2648585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741802/tps2350-output-power-fluctuating-with-dc-dc-supplies

器件型号:TPS2350

你好  

我使用的是 TPS2350, 我们需要48V/30W 左右的输出,随附原理图以供参考。

我们面临着一些问题

1.如果我们将电阻器短接、则放置在 SENSE 引脚上的电阻器不允许提供所需的电流(IC 进入关断状态)。

放置在 FLTTIM 引脚上的电容器有时会损坏。

您能不能回顾一下我们需要的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    您能否增加斜坡引脚上的电容器值并进行检查。
    请帮助提供测试波形
    1. Gat、斜坡、输入电压、输入电流
    2. FLTTIM、斜坡、输入电流、GAT

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rakesh

    您是否需要所有提到的内容的波形?

    此致
    Akash Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    在 R39就位的情况下、我需要在启动过程中使用该电阻器。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rakesh

    好的、我将提供它。

    此致
    Akash Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rakesh

    但是、您能否在组件级别检查一次、检查放置的值和组件是否正确。

    此致
    Akash Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    组件值、尤其是 FLTTIMER 电容、斜坡电容、感应电阻器值将取决于启动负载、输出电容值。 测试波形将帮助我了解发生了什么错误。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    是否有更新?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    我们将在迪瓦里度假、周一前为您提供最新信息。

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    现在、我们将 R39与5Mohm 放在一起、C33与3.3nf 放在一起、C35与39nf 放在一起、现在电路板加电、在启动时、针对本例中波形的 PFA 加电。

    e2e.ti.com/.../7167.Waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    很高兴听到您的电路板已通电。 是否有任何待处理的问题需要考虑?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    感谢您的帮助、您能不能只检查一下我发送的所有值和波形、以确保以后不会出现错误行为。

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    我在本原理图中没有看到任何问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    感谢您的帮助和支持。

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    谢谢! 请在解决后关闭此主题、并随时打开新主题以获得任何其他支持。

    此致、
    Rakesh