This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:LED 无法正常工作,并且故障表明 LED 的 sch 处于打开状态

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1, TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739215/tps61194-q1-led-could-not-work-normally-and-fault-showed-the-sch-of-led-is-open

器件型号:TPS61194-Q1

大家好、

 我对该 T 电阻网络计算感到困惑。

接下来要关注哪个? 附加的 Excel 计算或附加的捕捉。

如果我在 Excel 的电阻器计算中尝试使用相同的 SNAP 电阻器值、则计算出的 VBOOST 值不同 、而不是20V、30V 或40V。

请回复。

谢谢、此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在哪里可以获得 TPS61194-Q1的数据表快照? 我在这里看不到任何问题。 您是否会再次附上 Excel 计算器? 我看不到。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    PFA Excel。

    我将尝试获取该快照的源文件。  

    Ree2e.ti.com/.../TPS61193_2D00_4-FB-Divider-Options_5F00_first.xlsxgards、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试使用 SNAP 中的电阻器值在 Excel 计算器中进行计算、并获得与20V、30V、40V 相同的结果。 我看不到任何问题。 您想再次检查吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    您是否将 R11替换为 R1;将 R12替换为 R2、将 R13替换为 R3?

    您能告诉我映射吗?

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidhya、

    请将 R12替换为 R1、将 R13替换为 R2、将 R11替换为 R3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shirley。


    此致、
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    Excel 中提到的最小输出电压必须是灌入 LED 的 VLED _min 要求或 IC 的最小允许输入电压?

    请恢复。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidhya、

    Excel 中的 Vout_min 是升压转换器可以使用 FB 电阻分压器输出的最小输出电压。