This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 通道 TI LP8862的最小输出电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8862-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739137/minimal-output-current-at-led-channel-ti-lp8862

主题中讨论的其他器件:LP8862-Q1

我对 TI LP8862-Q1有疑问。 如下图所示、每通道的最小 LED 电流是否约为30mA、或者我们可以通过增大 R_ISET 将其降低到更低的水平? 我们希望将 LED 电流设置为大约12mA- 17mA、这意味着后面的电阻器大约为450- 500kOhm。

 

请告诉我、如果我的方向正确、

此致、Tomaž

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不建议将电流设置得非常低。 精度可能不是很好、也无法保证。 客户使用此器件的终端设备是什么? 为什么需要如此低的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。