This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:40V 输入电压下的 TIDA-01505启动波形

Guru**** 2559680 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739638/ucc28c41-q1-tida-01505-start-up-waveforms-at-a-40v-input-voltage

器件型号:UCC28C41-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01505

您好!

 800V 输入电压下只有 TIDA-01505启动波形、  我们需要40V 输入电压下的波形、您能否提供? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我将检查波形是否可用于40V 输入启动。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我们需要联系 TIDA 的原始设计人员、可能需要几天的时间才能对此问题做出响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请参阅40V 输入电压下的启动波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xun、Peter、Ben、
    非常感谢你的帮助。
    对于40V 输入启动波形、我不仅需要上升沿、还需要启动时间、因此您能否确定输入0->40V 的启动点在哪里? 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请参阅具有请求信息的波形。 此外、您是否想告诉我谁是客户和使用案例? 如果您有更多问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xun、
    非常感谢您的快速响应。 EE 是电机控制单元。 客户是汽车 OEM。 启动时间是3.4秒、对吧? 对于目标小于100ms 的应用来说、这太大了、您是否有任何想法来满足100ms 的要求? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    然后、客户需要减小电阻链的值、以便快速向输入电容器充电。 或者减小输入电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xun、

    谢谢。

    客户需要真实的测试数据,我无法获取此 TI 设计板,您能不能帮助修改电路板并进行真实测试? 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我们正在重建电路板。 我会在我们将它们放在适当的位置后重新测试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xun、

    谢谢。 请问您何时可以测试新电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xun、
    还有一个问题、我找不到变压器 WA8759-AL 的数据表、您可以将其发送给我吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请参阅随附的数据表。  e2e.ti.com/.../WA8759_2D00_AL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信大约需要3周时间。 如果其中一位 FAE /客户给我一个电路板、我可以更早地完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果有更多问题或更新、我们能否关闭此帖子并重新打开新帖子。 我担心,如果我们将电位计保持为不活动状态三次,电位计将被锁定。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已将 Cout 降低到110uF、输入电容降低到20uF、并将电阻分压器启动到49.9K、启动时间超过100ms。 但是、如果我将输入增加到45V、启动速度会更快、并且时间在100ms 内。 请参阅下面的两个屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xun、

    非常感谢!

    如果在高电压输入中减小电容器不安全?  小电容器是否存在其他短缺?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    低电容没有问题。 高电压无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    如果我们更改启动电路、客户仍然担心其稳健性能。 在电路板启动时、您能否帮助测量已减小的启动电阻器上的压降、电流和温度? 再次非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xun、
    如果您能给我发一个电路板、那么我也可以自己测量。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    客户关注的是哪种电压启动? 在低电压温升下根本不会产生问题。 在高电压下、客户只需将电阻拆分为多个具有相同总和的电阻器即可。 启动时间非常短、然后低电阻链被拉至接地的高电阻链取代。 也不存在任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    是否可以向客户发送一个板供其评估? 请发送电子邮件、让我们离线讨论一下。