This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:在驱动轻负载时效率极低

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741262/lmzm23601-extremely-low-efficiency-when-driving-light-loads

器件型号:LMZM23601

我有一个由12伏太阳能充电电池供电的传感器监控应用、该电池通常消耗大约30uA 的电流、偶尔消耗700mA 的电流并在短时间内传输数据。 最小化平均电流消耗对于该应用至关重要。

我使用的是固定5伏版本的 LMZM23601,其 MODE 引脚已连接(对于自动 PFM 操作为低电平),其 EN 引脚已连接至 Vin。 如果我对数据表进行了正确的解释,则 LMZM23601在没有附加负载的情况下处于活动状态时的功耗应小于20uA。 我假设添加我的应用会导致电池在正常运行下的总电流消耗为:20uA (LMZM23601、空载)+ 30uA (应用负载)+ 15uA (效率损失50%)= 65uA。 连接30uA 负载时的实际电流消耗约为2mA -远高于预期!

在驱动30uA 负载时、是否有可能(如果是、我该怎么做)将 LMZM23601的输入电流从2mA 降低到100uA 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    假设您的应用中有12V 输入至5V 输出的应用、从空闲(相对无负载)到700mA 负载(传输数据)、是否正确?  

    在输入电压为12V 至5V 的应用中、LMZM23601的输出无负载时、典型工作静态电流为7uA、 在第7.5节"电气特性"中进行了详细说明。 如果您的电压源(12V 太阳能电池)自然消耗的下游电路/IC 电流为30uA、则在无输出负载条件下从电池(I_IN)汲取的总预期输入电流 是30uA + 7A 总电流37uA 的两个消耗电流之和。  

    您是否在无输出负载条件下将基准测试的 I_IN 测量值设置为2mA?   

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我可以获取有关此内容的更新吗? 如果可能、请附上原理图、以便我查看。

    此致、
    Jimmy