This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54350:不稳定问题

Guru**** 2574825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733829/tps54350-instability-issues

器件型号:TPS54350

我的帐户在许多产品中将 TPS54350用作本地电源。

电源在室温和极冷温度(-25)下工作正常。 但我们在高温(+55°C)下会遇到性能不稳定、故障率约为5%。 该问题似乎可以通过增加电感值(10 -> 33uH)来解决、但我们希望确保不会产生副作用、或通过审查电路来潜在地确定其他原因、

我有一些可以私下分享的数据。 欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我通过电子邮件与您联系、以便您可以与我们分享完整的详细信息。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在要将此标记为已解决、因为我们正在通过电子邮件处理它 一旦我们通过电子邮件获得真正的解决方案、Alec 将更新该帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在深入研究这个问题后、我们发现它与几个不同的因素有关:

    1) 1)在非同步模式下使用该器件
    2) 2)电感值
    3) 3)缓冲器电路
    4) 5) 5V 电源轨

    将器件更改为在同步模式下运行(使用外部 FET 而不是二极管)、以及调整电感器值和缓冲电路值都有助于消除此问题。 不稳定是由错误的过流触发器引起的、并导致器件进入断续模式。