This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:输出电压条件

Guru**** 2531920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739597/webench-tools-tlv61046a-vout-condition

器件型号:TLV61046A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我使用的是 TLV61046A 的 Webeh 设计器。


规格如下所示。

VIN:4.5~5.5V

VOUT:7V/0.32A

如果在该条件下进行仿真、则会导致错误。

当我尝试过很多次时、Vout <约8V 时出现错误。

TLV61046A 是否受占空比最小值的限制?


此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    原因应该是输出功率已接近此器件的电流限制。 如果您将输出电流更改为250mA、则没关系。
    使用低 ESR 15uH 电感器、我认为该器件的输出电流能力应约为300mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesper-San、您好!

    我可以在 webench 上重试、将输出电流更改为200mA、提供仿真功能。

    另一方面,我将 Vout 设置为6V (Vin 4.5~5.5V Iout:0.2A),它再次成为错误符号。
    您能不能将任何因素视为造成这种情况的原因?

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我不明白这里会发生什么。 我需要将问题分配给 Webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesper-San、您好!

    我看了、所以我将在 webench 论坛上提出这个问题。
    webench 工具似乎存在问题、而不是 IC 的操作问题。

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi-San

    是的。 我在6V 200mA 下看不到任何限制应用的问题。

    该员额已重新分配到 webench 论坛。 我认为您不需要发布新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi-San

    我们正在研究这个问题。我们很快就会回来与您讨论这个问题。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您上面提到的条件达到了器件的最高结温、请将输出电流降至0.27A、以便在 WEBENCH 上创建设计。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B