This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:Flybuck 初级侧大于最小电源电压的一半

Guru**** 2560740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741652/lm5161-flybuck-primary-greater-than-half-of-minimum-supply-voltage

器件型号:LM5161

数据表和设计说明指出、初级输出电压不应大于最小电源的一半-在 E2E 中的其他地方、请注意、这更多是指南。 问题是、如果在最低电源电压下、我的初级与电源比为55%或60%、那么输出端的后果或影响是什么-这可以计算出来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想确保我正确理解您的问题。 您是否询问 Vin-min/Vout_primary =.55 -.6会发生什么情况?

    如果我理解正确、我认为此参考设计显示了您的问题示例:
    www.ti.com/.../slua838.pdf

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

    我在注释中看到的所有内容都是关于初级电源到最小电源的一般指导-为了澄清这是一种具有隔离式次级电源的 Flybuck 设计-初级电压为10V、最小电压电源 为20V、匝数比为1.667:1、即输出电压比二极管压降少16.67V (变压器为 Wurth 750315445、泄漏电流最大为800nH)-那么问题是、如果我为11V 设置 V 初级电压、即 Dmax 现在为55%、会发生什么情况

    谢谢

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    由于不建议这样做、有可能会对输出调节产生负面影响。 您可以将 PSpice 瞬态模型用于 Flybuck 设计。 然后、您可以仿真设计的确切条件以进一步了解折衷。

    此致、
    Katelyn