This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:Q0和 Q1之间的电子特性差异?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740050/lm5010a-the-electronic-characteristic-difference-between-q0-and-q1

器件型号:LM5010A

您好!

我的客户想要了解 Q0和 Q1之间的电子特性差异?

非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q0和 Q1之间的差异是合格温度:

    如果仍有任何疑问或您有其他问题、请告知我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我的问题不是很清楚,我很抱歉。 我知道 Q0和 Q1的等级对应什么、我最初的问题是:LM5010A 元件的 Q0和 Q1的等级降级电气特性是什么?

    此致

    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在就您的问题与产品团队跟进。 我将分享他们的反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    没有会降低性能的特定规格。 区别在于这两者之间的鉴定。 这意味着对于 Q0、在 Tj=150C 时可确保寿命、而在高于 Tj=125C 的条件下运行 Q1时、寿命可能会降低。

    此致、
    Katelyn