This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:SMPS 随机未调节

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740211/tps54560-smps-randomly-not-regulating

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件: TPS5450

问题是、哪些因素会导致 SMPS 无法调节。

我们拥有基于 TPS54560的 SMPS、旨在将26至46 VDC 调节至24 VDC。  该系统通常由35 VDC 墙式瓦特供电。  最近、我们发现 SMPS 在没有调节的情况下通过35 VDC、但似乎经常出现随机情况。  我们怀疑24 VDC 总线上的电平变化、因为电机以比正常速度快40%的速率随机运行。   我们正在设置系统以监控24 VDC 总线、以确认可疑情况。

注:

24 VDC 总线为第二个 SMPS 提供5 VDC 输出、是24 VDC 电机组的主要驱动电源。  5VDC SMPS 可馈送3.3VDC、并为多达2个智能器件提供充电电流。

3.3V VDC 上的电流消耗:< 100mA

5.0VDC 下的电流消耗:通常< 500mA、最大值为3A

24VDC 下的电流消耗:通常小于150mA、最坏情况(电机运行/最大5VDC)为1A

原理图

欢迎您提出任何见解

KSe2e.ti.com/.../SMPS-REV-H.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的详细解释和分享原理图。 您能否通过回答几个澄清问题来帮助我:

    当您说"SMPS 在没有稳压的情况下通过35Vdc 时"时、您意味着 TPS54560的 VIN=VOUT 吗?

    此外、当您说电机的随机运行速度快于正常速度时、这会如何影响 TPS54560的负载电流? 这是您称为1A 的最坏情况吗?

    TPS5450未启动时的发生是否似乎取决于负载条件?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的问题。 您是否能够回答以下澄清问题?

    当您说"SMPS 在没有稳压的情况下通过35Vdc 时"时、您意味着 TPS54560的 VIN=VOUT 吗?

    此外、当您说电机的随机运行速度快于正常速度时、这会如何影响 TPS54560的负载电流? 这是您称为1A 的最坏情况吗?

    TPS5450未启动时的发生是否似乎取决于负载条件?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果此问题仍然存在、请打开新的 E2E 主题。

    谢谢、
    Katelyn