This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:LM73605开关电流不稳定

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741466/lm73605-lm73605-switching-current-not-stable

器件型号:LM73605

您好;

我们正在开发一个直流/直流电路、该电路可将12V 输入转换为5V 输出、输出电流低于5A。 我们选择 TI LM73605,电路已布置完毕。 正如数据表中指出的、如果我们让 RT 引脚悬空、开关频率将为500KHz。 但实际上、我们得到了一个奇怪的开关波形、如下图所示。 我们被保险了。 请帮帮我们。

Donald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一种可能是您的环路响应不稳定。 您是否对此设计进行了环路响应测量?

    我建议首先将输出电容器 C5增加到大约88uF 的陶瓷电容、看看这是否可以解决问题。 首先、输出电容位于低侧。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katelyn;
    感谢您的快速回复。 但我发布的原理图有错误、实际上 C5是100uF 的 Tan 电容。 因此问题不在于输出电容器。 请您向我们提供更多建议吗?

    Donald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    钽可以具有高 ESR。 可以通过添加22uF 陶瓷来检查 ESR 是否存在问题。 如果 ESR 是一个问题、请考虑聚合物电解电容器。 它们价格低廉且具有低 ESR。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donald,

    罗伯特建议的添加陶瓷电容器是否解决了这个问题?

    Ambreesh