This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:FB 和 Cboot 引脚对地短路时器件的运行条件

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742061/lm73605-q1-the-operation-condition-of-the-device-when-fb-and-cboot-pin-short-to-gnd

器件型号:LM73605-Q1

大家好、

我是 SZ 汽车团队的 FAE、为 Desay SV 提供支持。 我们的客户有 FB 和 Cboot 接地短路情况。 现在、我们已经测试了以下条件、它们需要理论解释。

测试条件:VIN=12V、FSW=479.5kHz

  1. FB 对 GND 短路:Vout 是循环方波、Vhigh=11.678V 持续100ms、Vlow=1V 持续50ms。 Vlow 时间与过流重试时间47ms 匹配,但 Vhigh 时间与过流周期时间不匹配。 您能否解释一下此波形条件。 这种情况不会损坏器件。

  2. 当 FB 短接至 GND 时、Cboot 引脚短接至 GND:Vout、SW、VCC、Vboot 将降至0V、然后器件将损坏。 我们在 Vin 断电后进行了测试、VCC 和 Cboot 短接至 GND、有时较低的 MOS 击穿至 GND (SW 短接至 GND)。 请您解释导致这些失败的原因是什么?  特别是,我们需要理论上的解释,以便客户了解下 MOS 的击穿情况。

 

很抱歉、我现在无法连接波形。 我们的客户迫切需要回复以说服他们的客户、因此希望您尽快回复。

 

此致!

郑凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将把你的询问转交给我们这方面的专家阿里夫·赫纳迪。 由于我们进行了几年前您所讨论的实验、他可能需要几天时间才能找到您所寻找的答案。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    此问题已通过直接电子邮件处理。 我要关闭这里的线程。

    Ambreesh