This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:是否有采用此组件(或等效组件)的集成电源解决方案?

Guru**** 2562790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, LMZ14203H, LMZM33603, LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738381/tps54240-is-there-integrated-power-solutions-unsing-this-componnent-or-an-equivallent

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件: LMZ14203HLMZM33603LMZM33604

大家好、

我正在寻找一个特性接近 TPS54240的完全集成式降压转换器:
-大电压输入:<9和>24V
-低 Iq <1mA (已启用)
-良好的电流/时间响应

此模块用于 GPRS 通信(灌输2A 降压)。

完整的模块可能有助于获得 EMI 认证和简化设计。

是否有适合的组件的想法?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederic、

    我将您的请求转发给我们模块组的一位知识渊博的成员。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    谢谢你。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将为您提供帮助的模块专家是 Akshay。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    对延迟的电子邮件表示歉意。 您提到的要求中有多个器件。 我头脑中的一些人是:  

    LMZ14203H
    LMZM33603
    LMZM33604

    LMZ14203Hz 是一款额定电压为42V 的器件、采用 COT 架构运行。 因此、它展示了最佳的负载瞬态性能。 另外两个器件在 PCM 架构上运行。 因此、它们展示了非常好的恒定频率性能和可观的负载瞬态性能。 请仔细使用这些设备、如有疑问、请随时回写。

    此致、

    Akshay