This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:使用两个 LM5145#39;s 来驱动 TEC/珀耳帖模块?

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739241/lm5145-using-two-lm5145-s-to-drive-tec-peltier-module

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM10011

团队、

我们有一个应用需要驱动 TEC/珀耳帖模块以进行加热和冷却(在一个或另一个方向上流经模块的电流高达7A)。

使用下面的两个 LM5145可以实现这一点吗? LM5145的每一个都需要从作为电流源转换为灌电流、反之亦然(例如 通过 LM10011进行控制)。

感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题与产品专家进行了联系、我将跟进他的建议。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    LM5145未被设计或测试为充当电流阱(在电流从低压侧流向高压侧时有效地充当升压稳压器)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的反馈。 文档中提到、LM5145可以在强制 PWM 模式(3.5A 灌电流 能力)下用作电流吸收器、也可以不是我们想要的那样?

    您能在这里建议其他方法吗?

    kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    您对此有什么反馈吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我将离线与您联系。

    此致、
    Tim