This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602EVM:TPS92602-Q1

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741982/tps92602evm-tps92602-q1

器件型号:TPS92602EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92602-Q1

大家好、我是一名学生、我想开始我的项目来驱动高功率 LED。

我的 LED 规格为:

尺寸:34*34*1.0mm
功率:100W
电流:2A
电压:70-75V
峰值辐照度:8W/cm2
视角:60度
芯片阵列:40芯片、20芯串联2并联

您能否建议我 TPS92602-Q1是我的 LED 的理想选择? 就我搜索的结果而言、除了这个、我找不到任何其他的东西、这几乎满足了我的 LED 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此功率级别、我建议尝试使用一些 LLC 拓扑 LED 驱动器、TPS92602-Q1通常适用于小于100W 的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能说出其中的一些吗?