This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:写入 EPROM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738300/lp8556-write-to-eprom

器件型号:LP8556

你(们)好

我的客户有疑问。

我可以更改 LP8556的 EPROM 内容吗?

客户在设置后保存内容、并希望即使在 VDD = 0时也保持设置内容。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP8556_2D00_E05_5F00_EPROM_5F00_Burn_5F00_Instructions_5F00_19APR2012.pdfHi、

      使用您自己的寄存器配置时、只有 E05版本只能写入一次。 您可以参阅以下附件:

      e2e.ti.com/.../LP8556_2D00_E05_5F00_EPROM_5F00_Burn_5F00_Instructions_5F00_19APR2012.pdf

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    客户对"LP 8556 - E 05关于烧录 EPROM 的说明"有疑问。

    尽管将其描述为"P3 4.spicy apply 6V to the VLDO pin (~100ms to 1s)"、但是否需要从外部向 VLDO 施加6V 电压?
    如果假定应用了该电容器、如果应用的时间为1秒或更长时间、则 IC 是否会损坏?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:
    是的、您需要将6V 电压从外部施加到"VLDO"引脚。 这是一个用于编程的时间序列。 我不确定延长时间是否会对器件进行消磁。 但我建议您遵循本指南。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    谢谢、我明白了。

    6V 的精度是多少?
    由于绝对最大额定值电压的最大值为 LP8556的6V、因此不确定它是否会导致器件损坏。

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:
    很抱歉、我不知道为什么需要6V 至"VLDO"引脚、但我想它应该小于6V、这样才能避免对器件进行降压。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    客户担心器件会通过应用绝对最大额定值来跟踪损坏情况。
    但是、在"LP8556-E05_EPROM_Burn_Instructions_19APR2012"中明确指出应应用最大额定值。
    即使电压为6V 或更低、也可以吗?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:
    老实说、我尝试使用此方法来重写 LP8556的 EEPROM。 本指南由我们的设计人员提供。 还可以 不用担心。 您可以让客户尝试、如果您发现问题、请告诉我。
    此致
    肖恩