This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:电源关闭。

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738997/tps23754-the-power-powered-off

器件型号:TPS23754

降级:

将发生断电、波形如下所示:

验证25W 负载(使用水泥电阻器)、运行一段时间(例如几个小时)、不存在电源故障问题、在此期间可能会过载。 这一次会断开负载、然后器件正常通电。 在这种情况下、器件仅具有器件(5W)、但发生了问题。

PSE 侧波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian、

    我已将此主题分配给 PD 应用工程师 Tom Amlee。 由于是周末,他的答复将被推迟~12小时。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    需要澄清的是:在连接25W 负载的情况下启动时、PSE 会切断 PD 的电源。 未连接负载时、您可以使用 PSE 成功启动。

    我的回答是否正确?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    在 TPS23754数据表的第7.4.1.5节中、该节指出"应用电路必须确保其功耗不会导致 PD 超过电流/时间限制。" 您需要确保在此浪涌周期之后才连接负载。

    在连接负载的情况下启动时、浪涌电流流入功率级、而不是为大容量电容器充电。 如果大容量电容器未充电、PD 会在浪涌期间保持更长的时间、直到达到热限值、关闭并重试。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、  

    如果您仍在处理此问题、请随时答复。 如果您已找到问题的解决方案、请单击绿色的"已解决"按钮。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师