This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:如何为反激式拓扑选择脉冲变压器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5310, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739785/tps23756-how-to-choose-pulse-transformer-for-flyback-topology

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:UCC5310

尊敬的 TI:

请参阅参考设计 SLVA475、建议使用脉冲变压器来驱动二侧 SR MOSFET。

以下是问题:

1.如何计算 T3?

2.是否有任何文档介绍如何设计脉冲变压器?

3.我是否可以将此变压器替换为隔离式栅极驱动器?  如果是、器件型号是什么?

非常感谢。

C.T.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    感谢您的提问。 明天早上让我回到您的身边。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.arrow.com/.../pulse-electronics-corporation - Arrow 的 PAO184库存中。 商品已停产、因此您必须在一天内更换。 数据表位于此处: static6.arrow.com/.../spm2007_61.pdf。 是的、这是一款隔离式栅极驱动器。 您可以自行滚动或查看数据表、然后检查 Coilcraft、Cooper、Vishay 或 Gowanda 以进行更换。 只需将数据表提供给 Man. REP、他们将为您找到一个。 希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的响应、但我想自己制造脉冲变压器、因此我想了解有关脉冲 X 射频器设计的详细信息、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Gate-Drv-Xfmr-DES-PET23.pdfThePAO184数据表包含栅极变压器的详细信息。 随附的 PDF 解释了如何设计栅极驱动变压器。 只需使用 PAO184数据表中的规格、并按照 PDF 文件中概述的步骤操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、

    感谢您的参与。 您的回答非常有帮助。

    CT、

    要直接回答您的问题、请执行以下操作:

    我们没有专门针对磁性设计的应用手册,但我们在 www.ti.com/.../slua618.pdf 上提供了有关设计栅极驱动电路的非常详细的应用手册

    2.见#1

    3.我推荐了 Chuck。 变压器供应商应该具有类似规格的栅极变压器、或者如果您为他们提供了该规格的数据表、他们可以帮助您设计一个。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuck、Tom、

    感谢您的帮助、这对我非常有帮助!!


    您好、Tom、

    BTW、问题3我的意思是、我可以用 UCC5310等 TI 器件替代该脉冲 X'mer?

    谢谢你。


    CT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    我认为 TPS23756隔离式栅极驱动器是一个很好的替代方案、只要它能够提供足够的栅极驱动电流、隔离以及输入和输出电压额定值。 还要检查最大 dv/dt 和 di/dt。 这只是一个研磨数据表并将其与电源转换器的驱动要求进行比较的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    如果您认为 Chuck 的建议或我的建议很有帮助、您能否单击您认为最有用的帖子上的绿色"已解决"按钮?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师