大家好
我们将 LM53635 SMPS 用于汽车设计。 该器件支持高达36V 的输入电压并可承受42V 的尖峰。 根据以前的经验、我们认为需要一些额外的输入保护来确保器件不会暴露在大于42V 的尖峰下。 我们希望能够支持高达允许的36V 输入电压。
以前、我们将 TVS 与可复位保险丝(PPTC)结合使用、以实现更低功耗的设计。 当 TVS 钳位时、PPTC 切断器件电源-使 TVS 不会过热。
我们发现很难找到钳位在42V 的36V TVS。 如果我们选择42V 钳位阈值 TVS、则工作电压将为~30V (在输入端浪费6V 电压)。 同时、很难找到在2.5/3.5A 电流下工作并在 TVS 过热之前断裂的 PPTC (它们通常在~15s 内需要>10A)。
由于 LM53635 (及类似产品)似乎是专为汽车应用而设计的、我们希望你们中的一些人具有所需输入保护级别以及如何实现此类保护的经验。 此设计的空间非常受限、并且对额外的 BOM 成本非常敏感。
该器件将用于12V、24V 及以上应用(希望最高可达36V)。
感谢您提供的任何建议。
谢谢
BR
Christian