bq2478080 数据表建议在 A/D 底座 IN 引脚和 ACDRV 引脚之间放置一个1000pF 电容器(PC8905)、并 在 CMSRC 引脚和 ACDRV 引脚之间放置一个0.047uF 电容器(PC8922)。
请允许我帮助您了解我们为什么要分别放置这些电容器、以及 我们可以使用的低集电容器的多少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
确定最小电容没有简单的计算方法。 这通常根据经验根据 SYS 轨上的总电容来确定。 但是、数据表提供了有关最大尺寸的指导:
•CGS 应×40 μ F 或高于 CGD、以避免适配器热插拔期间 ACFET 错误导通
•在20ms 内完全导通 ACFET、否则、充电器 IC 将考虑导通故障、因此建议的4k Ω+ CGS 时间常数必须小于20ms
我建议从数据表的建议值开始、测量示波器上的启动波形、如果在没有脉冲的情况下成功启动、您可以从该值开始降低。