This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:使用 LM5088-1器件的设计查询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737483/lm5088-design-inquiry-using-lm5088-1-device

器件型号:LM5088

我目前正在设计用于电源设计的 LM5088QMH-1器件。
VIN = 25V 至70V
VOUT = 24V
Iout =最大值 10A
Fsw = 580kHz

在根据数据表中显示的设计示例进行设计时、
很难推导出斜坡电阻器的值并留下问题。

在第22页、我想设计为 Rramp =(Vvcc - Vramp)/(IOS - 25uA)。
IOS = Vout x 5uA/V =​​24V x 5uA/V =​​120uA/V
我可以明白了。

Vvcc 值、如第6页所示、
Vvcc (reg)=典型值 Vvcc =开路时为7.8V
我可以应用值吗?

此外、如第7页所示、Vramp 值
逐周期电流限制延迟=典型值 ​​在 Vram=2.5V 时为280ns
如果是、Vramp = 2.5V?

如果您对如何获取 Rramp 值提供反馈、我将不胜感激。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当保持断开(无外部连接)时、VCC 值将为典型值7.8V。 为了使用外部电源供电、请使用至少8.2V 的电压为 VCC 供电。 这将禁用内部稳压器并提高器件效率。
    开关。

    其次是 Vramp 值、在此测试期间、Vramp 值为2.5V、用于逐周期电流限制延迟(典型值为280ns)。

    如果有任何疑问或您有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     


    Q1)

    对于 LM5088数据表中的设计示例、
    VCS (th)=典型值 25°C 时为120mV
    Rs (电流感测电阻)=典型值 9.85m Ω

    在第22页中、"电流限制值(ILIM)由电流检测电阻器(Rs)设置"
    因此、我按如下方式求解电流限制值
    ILIM =典型值 12.18A

    然后、Rs 的功率= ILIM x VCS (TH)= 1.46W

    不过、在 LM5088的 EVB 原理图中、
    Rs 的电阻额定值选为"RL3720WT-R010-F"
    其产品的最大额定功率为1瓦。

    我认为它的电阻额定值应该是一个最小2W 的乘积。
    我弄错了吗?  


    Q2)

    在数据表的第30页、

    如图27所示。 LM5088-1应用原理图、
    有一个二极管 D2 (NU)
    首先、我想知道该二极管的用途。
    此外、如果它处于我的设计条件下、是否必须使用该二极管、如果必须使用该二极管
    我想知道要使用哪个器件。


    plz 回复  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1)电流不会直接流经 ILIM 引脚。 二极管将防止 RS 电阻器出现高电流。 因此、您无需为该电阻器设定最大电流。

    Q2)该二极管用于将输出连接到 VCC。 该二极管可防止从 VCC 到 Vout 的电流或电压干扰。 如果要将 VCC 连接到 Vout、则应使用该二极管。 如果不是、则无需使用该二极管。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn Wiggenhorn

    我计划使用 LM5088 IC 设计电源板

    如果您不会有任何疑虑、我想交叉检查我的原理图

    请告诉我您的电子邮件

    然后、我将发送我的数据。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过电子邮件共享原理图 我的电子邮件是 k-wiggenhorn@ti.com。

    此致、
    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何问题或打开新的 E2E 主题、请随时通过电子邮件向我发送您的原理图。

    此致、
    Katelyn