This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:小负载情况下的输出电压纹波(脉冲跳跃模式)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140A, TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737858/tps54140a-vout-ripple-in-case-of-a-small-load-pulse-skip-mode

器件型号:TPS54140A
主题中讨论的其他器件: TPS54140

 TPS54140A 24->5V 电路的输出在无负载的情况下显示了较大的输出电压纹波。

如果 存在20mA 电流的负载电阻器,则上述纹波消失。

下面是我更改电感值时的比较。 4.7uH 情况的波形是干净的、但33uH 和100uH 情况都有0.2Vp-p 纹波(周期时间大于20ms)。

我想知道产生纹波的原因,因为我的应用需要一个小的电流负载(小于50mA)。  

为什么使用  小电感来消除纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户4778976、

    轻负载时、TPS54140提供以下脉冲中较短的脉冲:

    1) 1)电感器电流所需的时间达到数据表特性描述部分中定义的最小峰值电流50mA。
    2) 2)时钟周期结束。

    随着电感器值的增加,电感器电流达到50mA 所需的时间会更长,因此在每个周期中有更多的电荷转移到输出电容器。 具有固定输出电容的每周期更多电荷相当于更大的输出纹波。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面有关此问题的主题。
    "TPS54140A:极小负载运行时的纹波"
    我在上面的新线程中添加了波形、因此请在新线程中提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在新主题上继续。

    此致、Robert