This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2377-1:PD 器件未与 PSE 器件连接。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2377-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740801/tps2377-1-pd-device-was-not-connecting-with-pse-device

器件型号:TPS2377-1

尊敬的先生:

我使用  TPS2377-1测试构建的 PoE PD 电路。 但是、如果我连接 PSE 器件、则 PSE 器件(PoE 注入器)的电源 LED 会闪烁。 我还连接了原理图电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    闪烁是否意味着它打开至48V? 还是喷油器未通过检测? 您能否在 VDD 和 RTN 之间添加负载(至少10mA)?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    此问题是否已解决? 请告诉我们。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将继续操作、并因不活动而锁定此线程。 请开始新主题、以供将来讨论。 谢谢!