This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:负载共享控制器

Guru**** 2770145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741205/ucc39002-load-share-controller

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002

团队:

随附 UCC39002用户指南的第25页。 我在原理图中标记了客户测试评估板时使用的最新值。 我还附上了 IHE 尝试使电流共享以满容量工作的电源数据表。 此时、他最擅长 的是模块1的5.1A、模块2的4.7A 和模块3的4.5A。 如果他想获得更大的电流、那么砖型将进入断续模式。

 

他测量了 SP7753在+SENSE 引脚和+Output 引脚之间的内部上拉电阻、电阻为100欧姆。 他还对每个模块进行了频带宽度扫描、最低的扫描频率为36kHz。 使用这些值、计算 R (Adj)、C (CEA)和 R (EAO)。

 

此致、

 

e2e.ti.com/.../sluu166a-25-send-to-TI-for-help.pdfe2e.ti.com/.../SP7753-Datasheet-R_5F00_1.0.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、他今天用1安培负载(功率电阻器上为12欧姆)设置输出进行了更多测试。
    一次仅连接1个模块。
    在仅连接模块1的情况下、我测量 U1引脚4和引脚8之间的电压。 这是 CSO、得到0.598V。
    在仅连接模块2的情况下、我测量 U2引脚4和引脚8之间的电压。 这是 CSO、得到0.43V。

    为什么电压与电压不相同或至少更接近? 这是否是我的设置在满负载时无法共享电流的主要原因?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、
    感谢您关注 UCC39002。 CSO 是电流感应放大器的输出。 该引脚的振幅取决于 CS+和 CS-之间的电压。
    根据您的信息、如果 R10/R11和 R12/R13上的输出电流相同、则 CSO 电压应相同。
    您能否检查 R10/R11、R12/R13值以查看负载电流是否相同、并查看 CS-和 CS+之间的电压是否相同?
    我认为这就是这三个模块不具有良好的负载共享性能的原因。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 检测电阻器上的负载电流相同。

     它们 分析三个砖头的初始启动。 我们注意到、在初始上电时、电流共享尚未发生。 始终要求三个砖型模块中的一个提供最大电流。 在砖型达到最大电流后、它将进入 hucip 模式。 然后、另一个砖型请求最大电流、然后进入间断模式。 最后一个砖型也是如此。

     他们做了更多的测试并修改了砖型的电流限制。 将砖型输出电流限制从10安修改为20安后、 它们能够在两个模块之间实现大约20安的电流共享。 其中一个模块在此测试中未连接。 这里的主要问题是、我们使用的模块都具有电流限制和 hucip 模式。 由于启动逻辑(数据表第9页)的存在、这将不适用于 UCC39002。

     

    他们 订购了 UCC29002/1、该器件没有启动逻辑。  他们希望这能解决启动问题。 你同意。 任何输入。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、
    是的、我同意。 我能不能知道您何时获得新的样片结果? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、
    我想我们已经在电子邮件中讨论过这个问题。 让我关闭这个帖子。