This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:熔断电感器(锁存内部驱动器?) 负载下

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736727/tps61202-blows-the-inductor-latched-internal-driver-under-load

器件型号:TPS61202
主题中讨论的其他器件:TPS61200TPS61252

我在移动电源设计中使用此芯片、使用单节锂聚合物电池来驱动5V 输出以进行手机充电。  它在20mA LED 负载(约5.6V)下工作正常、但在连接手机(高负载)时会冒烟芯片和电感器。  我不是一名经验丰富的电源设计人员。  我做了些愚蠢的事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请分享 BOM 和布局。 我将检查是否存在任何风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您观看贾斯珀。  这是 BOM +布局。  我知道布局可以改进-这是第一个原型。  我感到困惑的是、重负载导致芯片锁定并使电感器冒烟的原因。  我在工作台电源上进行测试、因为当电路短路时、200mAh 锂聚合物电池中的安全 PCB 会关断。  更换芯片真的很乏味-我使用热风枪和低熔点焊锡膏(Chipquik SMDLTLFP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望有人(贾斯珀)可以回答这个问题。  尝试使该原型正常工作并针对预量产进行测试!

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    很抱歉、当天迟到了、人也很多。

    我认为根本原因是布局。 SW 引脚中的高电压尖峰会导致 IC 停止。 请参阅此应用手册以修改布局 www.ti.com/.../slva773.pdf: 更改输出电容器在当前电路板中的位置或构建新电路板。

    对输出电流不确定? 根据输入和输出电压、TPS61200不是合适的解决方案。 TPS61252应该更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么 SW 引脚? 您提供的应用手册链接不好。 在这里、您没有什么帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    这是链接 www.ti.com/.../slva773.pdf
    SW 引脚是该器件中的 L 引脚、因为该引脚始终处于切换状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    设计说明很有帮助。 我一直像模拟电路设计人员一样思考、忘记了这些拓扑中的高频问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢 TPS61252 -更干净、更简单。  这是我的更新设计。  PCB 在整个区域下具有完整的接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoda、

    在原理图中、请将陶瓷输出电容器放置在靠近 IC 的位置。 或将 C8更改为陶瓷电容器。
    PCB 良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您的建议在 C8制造了电路并使用了陶瓷47uF 电容。  它可以很好地驱动可调负载(USB 测试仪)、并且我在开始限制时将其运行至1A 输入(大约0.82A 输出)。  在10K 时使用 ILIM。  到目前为止、非常好。  然后、我通过 uUSB 将输出连接到小型蓝牙扬声器、以便为其充电。  输入电流变为0.8A 并持续几秒钟、然后芯片爆炸并短接了我用来模拟锂聚合物电池(设置为3.8V)的(限流)电源。  那么、我将返回到第一个方形。  这种情况令人厌烦且价格昂贵、我的客户变得不耐烦。

    我不感谢您花了几周的时间来回答。

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    很抱歉、上星期回复太忙。

    您是说在您更改为 TPS61252后 IC 仍然损坏了吗?
    我可以知道电感器器件型号吗? 我需要检查电感器是否饱和。
    您能否在为蓝色扬声器供电时测量 VIN、VOUT 和 SW 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS61252DSGR 在负载条件下已熔断

    电感器是  规格表中推荐的 Wurth 1.5uH 1.7A 47m Ω 器件型号744031001

    我无法测量功率、因为芯片在尝试为蓝牙扬声器(或任何 uUSB 电池负载)充电时熔断。

    奇怪的是、它在 USB 负载仿真器中的工作电流高达0.8安培。

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    电感器应该正常。

    为蓝牙或电池负载充电时、输出电流是多少? 我想、如果过载导致器件关断、那么 Vout 引脚上的高电压将作为升压和负载之间长电缆引起的振铃。 因为转换器故障通常由 VIN、SW 或 VOUT 引脚上的过压引起。
    这就是我们需要这些引脚中的波形来观察 IC 损坏之前发生的情况的原因。

    在布局中、我没有找到输入的接地端、只有电感器的正输入端。 它是否位于底层?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可