This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481SEPICEVAL:设计不匹配

Guru**** 2550930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481SEPICEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739810/lm3481sepiceval-design-mismatches

器件型号:LM3481SEPICEVAL

您好!

我们有一份 LM3481SEPICEVAL 板的副本、并注意到用户指南中的组件值与电路板上实际组装的组件值之间存在一些差异。

  1. 电感器:  
    1. 原理图:Cooper
    2. BOM:Cooper
    3. 板:Coilcraft
  2. C5:
    1. 原理图:330pF
    2. BOM:100pF
    3. 板:未知
  3. C6:
    1. 原理图:2200pF
    2. BOM:4700pF
    3. 板:未知
  4. C7:
    1. 原理图:1uF
    2. BOM:2200pF
    3. 板:未知
  5. C8:
    1. 原理图:1uF
    2. BOM:1000pF
    3. 板:未知

用户指南中所示的电路板和手头的电路板具有相同的 REV。 A 和#打印在背面。

是否有更新的 BOM 可以准确地告诉我们电路板上有哪些组件? 我们希望准确复制此电路板的设计、因为这是我们在工作台上测试的设计。

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    网站上似乎没有与此 EVM 配合使用的更新 BOM、我可以告诉您。 我可以联系 EVM 组、查看是否有更新的 BOM。

    BR、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的快速响应。 我期待着后续行动。

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    您是否了解有关获取此电路板的精确 BOM 的任何信息?
    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    还没有回复-我会在收到回复后及时更新。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-SV600184D_2D00_001_5F00_BOM-_2800_2_2900_.XLSHiRyan、

    BOM 附在此处。

    谢谢、

    Richard