This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:GDK - I2C 线路

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740251/bq27gdk000evm-gdk---i2c-lines

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

我计划使用以下 EVM 执行电池特性评估:gdk 和 BQ27520EVM。 查看 GDK 中 i2c 连接的建议后、由于 GDK 的原理图看起来模糊、我有以下问题:

- BQ27520EVM 具有上拉电阻器、但没有用于禁用它们的跳线。 我应该这样去除水垢吗?

-这些电路板中的两条 I2C 线路是否使用相同的电压? 我无法从原理图中说明这一点。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leinho、
    不需要、无需禁用它们。 我已经将该 EVM 与 GDK 结合使用了多次

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Onyx、我们在设置开发板时遇到了一些问题、我们发现每个板上的 i2c 上拉电压不同:gdk 使用3.3V 电压、BQ27520EVM 使用2.5V 电压。
    我们是否应该不需要电平转换器或修改 GDK 以在 I2C 线路中使用2.5V 电压?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需电平转换器。 只需使用一个3.3V 或2.5V 电压电平即可

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将移除 BQ27520中的上拉电阻(R11、R12)、这应该可以正常工作。 从您的第一个问题中、我了解我不应该这样做、这就是我想要添加电平转换器的原因。
    顺便说一下、您是否有更好的 GDK 原理图文件和布局? 用户指南中的内容模糊。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4848.PWR568A_5F00_SCH.PDF

    请参见随附的

    谢谢

    Onyx