This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:Q1 MOSFET 故障、采用二极管提供反极性保护(图39)

Guru**** 2550360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, DRV8323, CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737576/lm5060-q1-mosfet-failure-in-reverse-polarity-protection-with-diodes-fig-39

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: DRV8323CSD88599Q5DC

您好!

我使用 LM5060在 BLDC 电机 PVDD 上实现 OV、UV、OC 和反极性保护的保护电路。 我使用 DRV8323来驱动 BLDC 电机。 PVDD 为24V。  

作为保护电路的参考、我采用了图 39 (具有反极性保护和二极管以实现 OUT 引脚保护的应用)。 我还有一个图中提到的接通延迟电容器(DNP)配置。 28.

我在 PVDD 上的 H 桥附近连接了两个390uF、50V 大容量电容器。  

我的担忧是:

我 观察到 MOSFET Q1的发热测试(如图所示) 39)损坏。 栅极和漏极短路。 我使用的 MOSFET 器件是 IRFB7440PBF。 我想知道故障的可能原因并更新设计。 请建议我。

同样、如第8.2.2节所述、仅 当输出负载为高容性时才需要 D5和 D7。在我们的设计中、两个390uF 用作大容量电容器、电机的相位电感为131uH。  我想知道应将什么负载视为高容性负载? 如果两个390uF 电容器不是高电平、那么我应该将其从电路板上移除吗?

3.如果负载电容(390uF + 390uF)较大,那么我是否应该如第8.2.1.2.9节所述连接限流电阻器 Ro?

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    您能不能共享完整的原理图。 MOSFET 故障是在启动期间还是在运行条件下发生? 控制器 LM5060是否正常?
    您能否共享 LM5060器件的输入电压、输出电压、输入电流和栅极电压测试波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我无法共享完整的原理图、但我共享了其中的一部分(保护电路、DRV8323部分和 H 桥部分)。 希望它能为您提供公平的想法。 铅酸电池的工作电压为24V。

    启动期间甚至连续运行期间都不会发生故障。 它是随机发生的。 此外、正如我提到过的、我们以空载方式运行电机、电流消耗为 ar[报价用户="Rakesh"]Hi Amit、

    您能不能共享完整的原理图。 MOSFET 故障是在启动期间还是在运行条件下发生? 控制器 LM5060 是否正常?
    您能否共享 LM5060 器件的输入电压、输出电压、输入电流和栅极电压测试波形。

    此致、
    Rakesh

    [/引述]2.2A 声来自电源。 我使用的电源具有5A 电流限制。

    LM5060控制器正常。 当我更换 MOSFET Q1时、电路工作正常。 在保护电路上未观察到其他故障。

    请做必要的事。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    原理图使您能够很好地了解器件的使用方式。 感谢您提供详细信息。
    您能否共享 LM5060器件的 Vin、Vout、输入电流和栅极电压测试波形、以分析启动期间 MOSFET Q1上的应力。 我看到、输出端的电容器为380uF x 2、这会导致 MOSFET Q1上出现浪涌电流和应力。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    下面是 Vin (VBAT-黄色)、Vout (PVDD -绿色)、输入电流(电流-粉红色)和栅极电压((栅极-蓝色)的测试波形。 在捕获波形时、我使用 CC-CV 电源。 电源电压设置为24V、电流设置为一次5A、一次设置为25A。 我们在使用电源电流限制为5A 时观察到故障。 我捕获了具有25A 电流限制的波形、以进行仿真、就像连接到电池一样(无电流限制、电流仅受 LM5060限制)。

    电源电流设置为24V 和25A 时的波形:

      

    电源设置为24V 和5A 电流时的波形:

    请您尽早提出建议。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    谢谢!
    您能否重复第二次测试(电源设置为24V 和5A 电流)、输出端没有380uF x 2电容器。

    这些波形处于空载状态。 它是否接近实际场景? 我是说、您将仅在 LM5060为输出加电时启用 BLDC 电机?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    有更新吗?
    我们可以进行简短的讨论。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    没有380uFx2、我没有重复第二次测试(24V 和5A)。 到目前为止、Q 和 Q3 (IRFB7440PBF)出现故障、但现在 U4、U5和 U7 (CSD88599Q5DC)出现故障问题。 我们现在就开始讨论这个问题。 如果您支持、这将非常有用。

    在空载时捕获的所有波形。 在实际情况下、我们将仅在 LM5060为输出加电后启用 BLDC 电机。

    是的、我们可以通过快速电话来讨论这一点。 您可以致电+91-8373911802或提供您的电话号码、我会给您打电话。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    如电话中所述、一旦您获得新电路板、请立即进行测试、并发布新的/相关主题。
    由于需要一段时间、请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh