This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:负载瞬态的电压过冲过大

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741136/tlv733p-q1-voltage-overshoot-of-load-transient-is-too-large

器件型号:TLV733P-Q1

尊敬的团队:

我们的客户使用了具有 10uf Cout 的 TLV73333、他们进行负载瞬态测试(Iout:50mA 至300mA)、 电压下冲为300mA、这种过冲是否正常且可接受?   我们可以看到、在1uf Cout。下、电压下冲大约为200mV、除了增加输出电容外、还有哪些其他方法可以降低下冲幅度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    负载瞬态响应的幅度取决于 Iout 中转换的幅度和压摆率、输出电容和 LDO 带宽。 遗憾的是、Iout 转换的幅度和压摆率通常由应用定义、因此无法调整。 除非可以添加前馈电容器、否则 LDO 的带宽也是固定的、但前馈电容器仅适用于可调 LDO、而不适用于 TLV733P-Q1等固定 LDO。 这样、我们就可以选择增加 TLV733P-Q1的输出电容。 随着输出电容的增加、瞬态响应的幅度将减小;但是、瞬态响应的持续时间将随着电容器的充电和放电而增加。

    遗憾的是、它看起来不像示波器镜头正确连接。 请查看以下内容、了解如何在论坛上插入图片:

    e2e.ti.com/.../149.4-3-inserting-an-image-on-e2e

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的帮助!
    Kevin