This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:电源损耗保护

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741428/tps1h100-q1-loss-of-power-supply-protection

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2660

大家好、

我对电源保护损失有疑问。

数据表中介绍了电源损耗保护、这是否是此器件特有的问题?

当电源在电感负载情况下丢失时、就会发生这种情况、因此 我 不认为 这是特定于器件的问题。

根据数据表、GND 网络和 MCU 通信线路需要其他器件。

例如、如果电子保险丝 TPS2660、是否不需要此测量?

我们的客户需要一个具有保护功能的开关、以便从 ECU 向外部供电。

电源为24V、负载电流约为100mA、因此无需汽车。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS1H100是在此应用中使用还是在不同的器件中使用? 如果在电源损耗情况下驱动电感负载、则任何高侧开关都需要该网络。 如果负载是电阻性或电容性负载、则电源损耗是安全的、高侧开关不需要外部组件来提供保护。

    请告诉我使用的是什么设备、并将此帖子发送给分配给特定部件的应用工程师。

    一般而言、电源损耗不需要相同的保护。 具体取决于 器件。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为此问题已解决、如果您仍有疑问、请打开另一个主题。

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahmoud - San、

    很抱歉我迟到了。

    我们认为这个问题已经解决。

    TPS1H200是外部电源的候选器件。

    虽然线束会产生一些电感、但负载是电阻和电容分量、因此我认为没有问题。

    此致、

    Tomoaki Yoshida