This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:当电池处于反极性状态时、电池 IC 开始加热、并且不#39;t 停止电池充电

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737163/bq24095-battery-ic-start-heating-and-don-t-stop-battery-charging-when-battery-in-reverse-polarity

器件型号:BQ24095

您好、先生、

首先、我想介绍一下我的充电电路、它具有电池反向保护单元。

问题: 当我以正确的方式为电池充电时、将会正常、但当我更改电池极性时、充电电流 将流经 MOSFET 的体二极管并对 IC 进行加热、 因此请分享一个解决方案、当 电池 进入时如何绕过电池 反极性。

谢谢、

Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路看起来是正确的。
    您是否还看到电池组保护 FET Q4/Q1过热?
    Q1 (反向保护)电源上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bills、

    感谢您的回答。

    是的、当电池处于反向 Baise 状态时、Q1 MOSFET 关闭。

    谢谢、
    Denish limbachiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    法案。