This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:反相电源-电源正常信号-将-15V 电压驱动至我的微控制器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738080/tps54060-inverting-power-supply---power-good-signal---driving--15v-into-my-micro

器件型号:TPS54060

大家好、

我在反相电源配置中使用 TPS54060 (根据应用手册 slva317b)、并且我的电源正常信号存在一些问题。

我的输入电压为+15V、我使用芯片在 R1 = 17k8和 R2 = 1k 的情况下生成-15V。  我的输出电压正常、但电源正常信号正在使微型引脚发电。 当它未被置为有效时、我将它上拉至+3V3 (开漏)、但是当 TPS54060将信号置为有效时、它将下拉至-15V、而不是0V、这会损坏我的微型引脚。  我真的希望信号为+3V3未置位、而0V 已置位。  有什么想法吗?

谢谢!

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我注意到、您运行的功率 god 引脚高于其绝对最大值、因此在芯片运行时、它可能会一直下拉。  以下是对器件进行电平转换的方法:

    将一个电阻器与引脚尺寸串联、以限制最大电流。  使用小信号 MOSFET 来限制 PG 电压。  最后、使用小信号二极管来保护您的微控制器。  

    由于这一点相当重要、我将询问是否有更简单的解决方案。  

    此致、Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、


    感谢您的想法和建议。 我尚未意识到我将引脚的运行超出规格。 我将尝试这一点并报告结果。


    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    如果一切都好、我想关闭这个线程。

    此致、Robert