This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:STAT1在完全充电状态下闪烁、STAT2关闭

Guru**** 2586575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741901/bq24610-stat1-is-flashing-in-full-charge-state-stat2-is-off

器件型号:BQ24610

*设置

VIN=15V

VBAT=13V

充电电流(快速充电)= 2A 设置(测量值:1.5A)

预充电、终止电流= 0.3A

交流输入电流= 4A

*问题是,

STAT1正在闪烁,STAT2在完全充电状态下关闭

*我调试了预充电、终止电流。(电流将0.3A 更改为0.5A)

=>问题得到解决

但两个 PCB 中的一个是在完全充电状态下正常运行、另一个是在完全充电状态下异常运行。  

(正常状态是 stat1关闭、stat2打开。

 异常状态是 STAT1 正在闪烁且 STAT2已关闭。)  

*被计算的结果是、

其中一个的正常 PCB 是快速电流为1400mA、另一 个 PCB 则是快速电流为1500mA。

只需在 PCB 之间改变大约100mA。 结果相差很大。  

 解决闪存问题的方法是否正确?

如果这种方法正确,为什么它的灵敏度?

如果 两个 PCB   正常运行、 预充电和终止电流是否上升超过0.5A?

请回答我的问题。

感谢您阅读问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两个 PCB 的布局设计和原理图是否相同?

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning T

    是的、它们是相同的。

    感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将设备从"异常"板更换为"正常板"、然后再次检查 STAT 引脚的行为。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。