This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:向反激添加 UV 和 OV 警报或 PGOOD

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28C42, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740967/ucc28c42-adding-uv-and-ov-alarms-or-pgood-to-flybacks

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件:UCC28C45LM5036

您好、先生、

我正在为以下配置设计电源。

UCC28C45

输入电压(最小值)(V):85
输入电压(最大值)(V):265
输出电压(标称值)(V):12.
输出电流(最大值)(A):5
输出功率(W):60

UCC28C42

输入电压(最小值)(V):36
输入电压(最大值)(V):75
输出电压(标称值)(V):12.
输出电流(最大值)(A):5
输出功率(W):60
隔离式/非隔离式:隔离式

我想在我的电源设计中针对欠压和过压发出警报。 如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal Kakade、
    输入或输出端欠压/过压?
    我想问您为什么选择了这些特定的控制器。
    LM5036的 EVM 设计看起来非常适合您的第二电源规格。
    此控制器内置输入欠压/过压检测功能、在这两种情况下都将停止 PSU 的运行。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal Kakade、
    由于几周内我没有您的回复、我将此主题标记为已解决。 如果您仍在寻找答案、请随意提出另一个主题。
    谢谢
    Joe Leisten