请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C42 主题中讨论的其他器件:UCC28C45、 LM5036
您好、先生、
我正在为以下配置设计电源。
UCC28C45
输入电压(最小值)(V):85
输入电压(最大值)(V):265
输出电压(标称值)(V):12.
输出电流(最大值)(A):5
输出功率(W):60
UCC28C42
输入电压(最小值)(V):36
输入电压(最大值)(V):75
输出电压(标称值)(V):12.
输出电流(最大值)(A):5
输出功率(W):60
隔离式/非隔离式:隔离式
我想在我的电源设计中针对欠压和过压发出警报。 如何操作?